This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电池未充电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466760/bq25798-battery-not-charging

器件型号:BQ25798

工具与软件:

嗨、团队:

我制作了一个使用电池充电 IC BQ25798的定制电路板。  

输入电压(电源):12V
输入电流限值(1.5A):1.5A

当我们打开电源来为电池充电时、IC 汲取0A 的电流。

这些引脚的状态如下:

VBUS= 4.4.
PMID= 4.4.
REGN= 5.72 (高于给定限制)
ILIM_HIZ = 3.82V
STAT LED =发光(但未进行充电)

我在此附上参考原理图:



您能否说明可能出现的问题以及我们如何解决?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saira:

    请在原理图上移除 BATP 上的2个10uF 电容器。 SYS 和 BAT 引脚上的电压是多少?  状态和故障寄存器(REG0x1B 至 REG0x27)报告什么内容?

    此致、

    Jeff