This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870:关于输出电压精度

Guru**** 2846460 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463324/tps62870-about-vout-accuracy

器件型号:TPS62870

工具与软件:

大家好、团队成员:

是否想知道以下规格表明、在-40°C 至125°C 的温度范围内且 VIN = 2.7V 至6V 的条件下、TPS62870可以保证+/-1%的输出电压精度? 我将该规格与其他 TPS62XXX 低压降压转换器进行了比较、发现该规格是一个出色的规格、因此想要仔细检查。

a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您联系我们。

    您是对的。 如数据表中所示、输出电压精度容差为+/- 1%、是在-40°C 至150°C 且 Vin = 2.7V 至6V 的结温范围内。

    顺便说一下、您项目的终端设备是什么? 是汽车应用还是工业应用?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    如果您没有其他问题、我将关闭该主题。 您可以重新打开它、只需添加注释即可。

    此致、

    Excel