This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:输入电压范围-错误的 TVS 二极管

Guru**** 2771125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM73100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466413/lm73100evm-input-voltage-range---wrong-tvs-diode

器件型号:LM73100EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想使用20V 的输入电压测试 LM73100EVM。 为此、我调整了 OVLO 分压器、从而使过压锁定在22V 以上。 此外、我移除了 R2、以通过定制电路板上的控制器在外部启用开关。

结果是 EVM 上的 GND 短路损坏了 EVM 以及定制电路板!

根据 EVM 用户指南、EVM 的 VIN 范围为2、7V 至23V:

根据 BOM:

该二极管的 VR 仅为12V、我认为这是造成损坏的原因! (BOM 中注明了16V、这也是错误的)

我检查了该器件、并且确实安装了 SMBJ12CA。

我使用通道2进行了测试、使用了电源适配器和电流限制。 在大约14V 时、输入短路、这恰好在 TVS 二极管 D8的击穿电压范围内。

"我是不是也在逗你?"

如果是-请检查 EVM 的原理图、纠正此问题并告诉我您的调整。

谢谢

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我同意您关于电视的调查结果。 它们通常会以这种方式出现故障、并且 SMBJ12将在持续20V 输入时出现故障。  

    我们提到在测试需要更高电压的情况下移除 TVS、但我确实同意没有明确提及。

     定制电路板损坏的原因是另一个问题。 我假设它在输出端没有任何导致损坏的短路保护。 EVM 板应该仍然没有问题(TVS 二极管本身除外)。 如果您移除 TVS 二极管、负载开关应该仍能正常工作。 (根据我在这些器件方面的经验。 负载开关完全可能已损坏)

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的答复。

    我认为、在 EVM 用户指南中从未提到过移除 TVS 二极管以获得更高的电压。 请更正用户指南或添加有关输入电压范围的提示、以防止其他人出现此问题。

    谢谢

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    我理解您的担忧。 我已经启动此流程、由于这需要另一个团队的参与、可能需要几周时间才能最终在网络上获得更新。

    我们将添加一条 有关 TVS 范围的注释、说明在不同场景下进行测试时该怎么做。  

    此致、
    Arush