This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750:ucc287506dbvr 过压保护

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456675/ucc28750-ucc287506dbvr-over-voltage-protection

器件型号:UCC28750
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

您好、TI
我使用 Ucc287506dbvr 集成设计了连接的反激式电路。 我将电路设计为72-144V 输入12V-6A 输出。 在空载条件下测试电路时、输出电压为12V。 不过、我了解到、集成仍然通过监控 VDD 引脚留在过压保护区内。 当我查看绕组编号时、我知道没有问题。 主电源为25、次级电源为5、辅助电源为8。 即使在这些绕组条件下减小辅助绕组、我也看到 VDD 引脚上的最大电压值为30V。 如果您能帮助我解决这个 problem.e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_Bitirme_5F00_Flyback_5F00_Converter_5F00_V1_5F00_2024_2D00_12_2D00_31.pdf 问题、我将很高兴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了您的匝数比、VDD 应该是19.2V

    VDD = 12*8/5=19.2

    我检查了原理图、结果看起来正常。 您可能需要检查辅助绕组的极性、以确保其正确。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢,我将提供一个支票,并进行我的试验

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您让我知道。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、当我尝试使用辅助绕组8时、可以观察到积分仍处于 OVP 状态。 当我将辅助绕组的数量减少到4 5等值时、会遇到电路输入的短路问题。 我如何克服这一点?
    另一个问题是、我曾尝试从外部电源向集成的 VDD 引脚提供20V 的电压值。 在这种情况下、我的输出电压会降至约6V 并继续缓慢下降。 我在反馈引脚上看到恒定的4.9V。 我怎样才能摆脱这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到并有待评估。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您曾提到、辅助绕组为8、次级绕组为5。  我想您的答复中可能有一个拼写错误。  您可以检查一下并重新发布。

    此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正如我提到过的、次级绕组为5、辅助绕组为8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经让你检查一下你的辅助绕组的优先级。  这就是您的回复"您好、当我尝试辅助绕组作为8时、我观察到集成仍处于 OVP 状态。"   

    您是否检查了变压器的极性?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我检查了绕组极性。 我的结论是,这是正确的,但问题仍然存在,正如我所说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    如果 VDD 为30V 并且匝数比为 Ns/Na = 5/8、那么输出电压将为18.75V。   如果输出处于稳压状态、最大 VDD 将为12V*8/5 = 19.2V。

     

    VDD 达到30V 的唯一方法是输出未稳压且过冲。  如果是这种情况、则您使用 TL431的光耦反馈无法正常工作。  我检查了原理图、连接看起来是正确的。  我仍然认为此反馈电路可能无法正常工作。  您可能需要对该开环进行故障排除、以查看其行为是否符合您的预期。

     

    我检查了原理图、但是没有使用 FLT 引脚。  是这样吗?  如果不使用它来避免噪声问题、我会通过一些电阻来终止它。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Geri besleme devresini kontrol Edip tekrar deneyeceğim。 Hata Pini、veri sayfasındaki ucc287502 entegrasyonu için boşta bırakılabilir。 20K ile GND'ye çekip 红外测试 gerçekleştiriyorum。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处发布英文内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将输出电压增加到大约24V、并重新组织了反馈电路、看到集成以恒定的23V 电压馈电。 我解决了这个问题。
    但现在、当我的输入电压大约为108V 时、我从反馈中获得0.5V、当我将输入电压降低到大约60V 时、反馈电压为0.9V。 我如何才能克服这个问题。
    此外、当我将负载连接到输出时、1A 的输出电压会降至0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    如果 FB 小于800mV、控制器将要求0%占空比达到800mV 的 VFB 失调电压。  如果 FB 引脚为900mV、CS 比较器处的电压约为50mV。 这也将控制到最小占空比。

    如果输出低于调节电压、则 VFB 应上拉至 VREF。  电压低这一事实表明您可能并未解决反馈问题。

    如果环路未将输出调节至24V、则将无法加载此环路。  我会在加载它之前对其进行调试。

    您能否将原理图发送给我、以便我查看您更新后的更改内容?

    我有一个建议。  您可能需要订购60W 评估模块进行评估。  您可以使用它与当前设计进行比较。  它可能对调试过程有所帮助。  您可以在以下链接中找到它。  https://www.ti.com/lit/ug/sluucw5/sluucw5.pdf

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在反馈结构中做出了安排、生成了输出电压28V 并操作了反馈系统。 我的问题已经解决。 我的电路工作正常。 我获得了30W 的输出功率。