请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25221 工具与软件:
大家好、团队成员:
关于 TPS25221旁路电容器的放置有两个问题:COUT (120uΩ μ F)。
我想通过 LC 滤波器对 TPS25221的 OUT 引脚进行接线、然后将 Cout 连接到 USB 连接器(典型值 A)。 这种接线方法可以吗?
2. TPS25221输出引脚的哪一侧应将 LC 滤波器和 Cout 放置在最靠近 USB 连接器的位置?