This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:旁路电容器放置

Guru**** 2506145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466909/tps25221-bypass-capacitor-placement

器件型号:TPS25221

工具与软件:

大家好、团队成员:

关于 TPS25221旁路电容器的放置有两个问题:COUT (120uΩ μ F)。

我想通过 LC 滤波器对 TPS25221的 OUT 引脚进行接线、然后将 Cout 连接到 USB 连接器(典型值 A)。 这种接线方法可以吗?

2. TPS25221输出引脚的哪一侧应将 LC 滤波器和 Cout 放置在最靠近 USB 连接器的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masamitsu、

    1. 选择 LC 滤波器没有问题。   

    2. 我建议您在 TPS25221的 OUT 引脚附近放置一个0.1uF 的电容器、然后在设计中合并 C 电容器和 COUT 电容器。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    感谢您的回答。  我更改了电路。

    我将一个0.1uF 电容器放置在靠近 TPS25221的输出引脚的位置。

    可以将 LC 滤波器和 Cout 放置在靠近 USB-CN 的位置吗?

    此致、

    Masamitsu、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masamitsu、

    这种配置是可以接受的。

    此致、

    卡盘