请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5123-Q1 工具与软件:
您好、TI 团队:
我们正在使用 LM5123-Q1为具有200W 输出功率的4V 输入和12V 输出设计直流/直流升压转换器。
我们正在查看 LO 和 HO 引脚(MOSFET 栅极驱动引脚)的峰值电流额定值。
我们需要计算开关 MOSFET 的实际上升时间和下降时间。 (以及评估栅极电阻变化对功率耗散的可能影响)。
请分享该数据、如果有涉及上述主题的任何相关应用手册、
谢谢、此致、
Aniruddha