This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:MOSFET 栅极驱动器引脚的最大额定电流

Guru**** 2581415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467384/lm5123-q1-mosfet-gate-driver-pin-maximum-current-rating

器件型号:LM5123-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我们正在使用 LM5123-Q1为具有200W 输出功率的4V 输入和12V 输出设计直流/直流升压转换器。

我们正在查看 LO 和 HO 引脚(MOSFET 栅极驱动引脚)的峰值电流额定值。  

我们需要计算开关 MOSFET 的实际上升时间和下降时间。 (以及评估栅极电阻变化对功率耗散的可能影响)。

请分享该数据、如果有涉及上述主题的任何相关应用手册、

谢谢、此致、

Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha、您好!

    栅极驱动器的最大电流数字是固定的、因为它取决于输出引脚(HO 或 LO)以及 FET 的栅极是灌电流(驱动器引脚高电平)还是拉电流(DIVER 引脚低电平)。

    在数据表中、您可以找到该表、其中显示了所有这些组合的栅极驱动器内部的压降。



    这样您就可以计算这些模式下驱动器的内阻。
    然后、使用5V 的标称 VCC 电压和 FET 的参数、您可以计算所需的数据。

    此致
    哈利