请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:热插拔- EFUSECALCULATORS 主题中讨论的其他器件:TPS25947
工具与软件:
您好!
我们尝试使用 eFUSE 逻辑。
我们具有相同的输入和输出的一些预定义信号。
| 文件夹 | 该设计的链接 | 方向 |
| IDET | Idq 比较器输出、当 IDD 斜升并达到 IDQ 设定点时、将 H 切换为 L | 输出 |
| FLT_SUM | 汇总故障=四个 GaN PA 上的任何一个上的 L (OCSD、Tj、Pwr Sply) IDD 过流状态。 OC 或 P-P 轮询 SI 以了解 CH 状态。 | 输出 |
| POR_EXT | 从外部电源上电重置、允许主机系统在上电序列开始时进行控制。 仅针对内部 POR 连接到 VCC。 连接到 RC 网络以实现硬件 POR 延迟。 | 输入 |
| SE | 扫描测试启用、LV 是否调用 CMOS/LVTTL 级别? | 输入 |
| 功能 | 扫描测试输入、晶圆探头 | 输入 |
| 驱动器 | 基准偏移启用、将 VDQ 基准移动15%以进行健康状态监控 | 输入 |
| TX_EN | 设置栅极驱动器的状态 | 输入 |
您能向我推荐任何能够包含这些信号的 eFUSE 产品吗?
谢谢