This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hotswap-EFUSECALCULATORS:根据给定的要求查询产品的可用性

Guru**** 2581335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467077/hotswap-efusecalculators-query-about-the-product-availability-according-to-the-given-requirements

部件号:热插拔- EFUSECALCULATORS
主题中讨论的其他器件:TPS25947

工具与软件:

您好!  
我们尝试使用 eFUSE 逻辑。  
我们具有相同的输入和输出的一些预定义信号。  

文件夹 该设计的链接 方向
IDET Idq 比较器输出、当 IDD 斜升并达到 IDQ 设定点时、将 H 切换为 L 输出
FLT_SUM 汇总故障=四个 GaN PA 上的任何一个上的 L (OCSD、Tj、Pwr Sply) IDD 过流状态。 OC 或 P-P 轮询 SI 以了解 CH 状态。 输出
POR_EXT 从外部电源上电重置、允许主机系统在上电序列开始时进行控制。  仅针对内部 POR 连接到 VCC。  连接到 RC 网络以实现硬件 POR 延迟。 输入
SE 扫描测试启用、LV 是否调用 CMOS/LVTTL 级别? 输入
功能 扫描测试输入、晶圆探头 输入
驱动器 基准偏移启用、将 VDQ 基准移动15%以进行健康状态监控 输入
TX_EN 设置栅极驱动器的状态 输入

您能向我推荐任何能够包含这些信号的 eFUSE 产品吗?  
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvaneshwari:

    我认为这里有一些误解。 我刚才提到了一个器件型号(不是基于您的要求)。 您能不能查看此器件的数据表、了解什么是电子保险丝? 它们是器件电源路径中使用的保护器件。 我无法理解您想使用电子保险丝做什么。 是否希望使用电子保险丝为电源路径实现某种基于逻辑的切换?

    电子保险丝示例:TPS25947电子保险丝。  

    数据表链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25947.pdf

    此致、
    Arush