请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50
工具与软件:
您好、是否可以通过某种方法配置 bq40z50 (使用 R5固件)、以便在电池达到完全放电状态时禁用放电 FET? 我看到在设置 FC 标志时禁用 CHG FET 的选项、但在设置完全放电标志时没有此类选项。 这与 CUV 保护设置无关、这样、一旦电池包识别到已设置 FD 标志、DSG FET 就会关断。
或者、是否可以根据某个 RSOC 比如5%来设置它? 我们不想将器件置于任何关断模式、只需关闭 DSG FET 即可防止电池过度放电。