This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:当 TD 标志被置位时、将 DSG FET 关闭

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466729/bq40z50-r2-turn-dsg-fet-off-when-td-flag-is-set

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

您好、是否可以通过某种方法配置 bq40z50 (使用 R5固件)、以便在电池达到完全放电状态时禁用放电 FET?  我看到在设置 FC 标志时禁用 CHG FET 的选项、但在设置完全放电标志时没有此类选项。  这与 CUV 保护设置无关、这样、一旦电池包识别到已设置 FD 标志、DSG FET 就会关断。  

或者、是否可以根据某个 RSOC 比如5%来设置它?  我们不想将器件置于任何关断模式、只需关闭 DSG FET 即可防止电池过度放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    FD 位应用作标志、让主机查看电芯何时已完全放电。 我认为、禁用放电 FET 的唯一方法是配置 CUV 保护、以满足完全放电值。

    此致、

    Anthony