This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:TMP468的温度配置

Guru**** 2524520 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP468, BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461519/bq40z50-r2-temperature-configuration-with-tmp468

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50、TMP468、 BQSTUDIO

工具与软件:

您好、TI 专家

BQ40z50 V5.04固件支持利用可提供多达8个通道的 TMP468 IC 进行温度检测。

此外、我使用 NTC 连接 TS1和 TS2、使系统能够支持多达10个温度传感器。

在启用 DA Configuration 中的"TMP468_en"选项之前、TS1 (CELL)和 TS2 (MOSFET)的温度在 SBS Temperature 以及 TS1 Temp、TS2 Temp 和 FET Temp 读数中正确显示

但是、启用TMP468_EN DA 配置中的位之后(也启用 TS1和 TS2)、SBS 温度仅显示来自 TMP468通道(T1至 T8)的最高温度。

电量监测计自动忽略来自 TS1和 TS2的值、FET 温度读数也会变得不准确。

  

启用时、请确认这是否是正确的固件行为TMP468_EN

具体而言、启用 TMP468是否意味着 TS1至 TS4和 TMP468无法同时工作?

谢谢

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    是否可以发送电量计设置的.gg 文件、以便我们可以查看当前温度设置?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    请参阅随附的文件

    e2e.ti.com/.../6765.gg.csv

    谢谢

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    您在附加的.gg 文件中的配置似乎正确。 我们的固件团队目前正在调查这一点、收到后我会提供更新。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    固件团队是否对此行为进行了任何更新?

    谢谢

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    抱歉、我们的团队正在努力接收 TMP468 EVM 器件、以便我们可以从这边确认此问题。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    您能告诉我什么时候完成吗? 如果时间过长、可能会影响我们的设计进度。

    我还有一些与 TMP468相关的问题。 您可以帮助回答吗?

    1.如何确认 TMP468的"配置寄存器30h"的当前设置?

       

    2. 我们已经测试了关断模式的功耗但是看上去还是围绕着100µA

      根据 TRM、TMP468应进入关断模式、但根据我们的功耗测试、似乎没有进入关断模式。

      如何确认 TMP468是否实际处于关断模式?

      

    3.制造商访问 cmd 0x008A TMP LOAD Config 用于重新加载 TMP468配置  

       此配置的默认设置是什么? 我何时需要重新加载它?

    4.  制造商访问 cmd 0x008B TMP WRITE 寄存器、 我如何通过 ADVANCE COMM SMB 发送此 cmd

       例如、如果我要将 TMP 配置(指针寄存器0x30)从0xFF18更改为0xFF38、您能否提供命令序列?

       此外、如何验证命令是否已成功执行?

     

    谢谢

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    您能告诉我何时完成吗? 如果时间过长、可能会影响我们的设计计划。

    这是由我们的固件团队完成的。 我将与他们讨论并就此与您联系。

    [报价 userid="526132" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461519/bq40z50-r2-temperature-configuration-with-tmp468/5618125 #5618125"]

    1.如何确认 TMP468的"配置寄存器30h"的当前设置?

       

    [报价]

    我认为可以通过使用 TMPRead 命令来实现该功能:

    [报价 userid="526132" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461519/bq40z50-r2-temperature-configuration-with-tmp468/5618125 #5618125"]

    2. 我们已经测试了关断模式的功耗但是看上去还是围绕着100µA

      根据 TRM、TMP468应进入关断模式、但根据我们的功耗测试、似乎没有进入关断模式。

      如何确认 TMP468是否实际处于关断模式?

      

    [报价]

    配置寄存器30中的 SD 位应显示器件是否处于关断状态:

    [报价 userid="526132" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461519/bq40z50-r2-temperature-configuration-with-tmp468/5618125 #5618125"]

    3.制造商访问 cmd 0x008A TMP LOAD Config 用于重新加载 TMP468配置  

       此配置的默认设置是什么? 我何时需要重新加载它?

    [报价]

    我相信这些配置设置的默认值可以在 TRM 中找到。 当黄金映像被编程到新器件时、仍需要配置 TMP468、此命令应该这样做、而无需单独重新编程。

    [报价 userid="526132" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461519/bq40z50-r2-temperature-configuration-with-tmp468/5618125 #5618125"]

    4.  制造商访问 cmd 0x008B TMP WRITE 寄存器、 我如何通过 ADVANCE COMM SMB 发送此 cmd

       例如、如果我要将 TMP 配置(指针寄存器0x30)从0xFF18更改为0xFF38、您能否提供命令序列?

       此外、如何验证命令是否已成功执行?

    [报价]

    如果在 Advance Comm 中执行此操作、我认为您需要使用带0x44的写入块、并且在该块中、您需要为命令输入8B 00、然后用指针和数据填写其余所需信息:

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    配置寄存器30中看到的 SD 位应显示设备是否处于关断状态:

    是的、我了解配置寄存器30中的 SD 位。 但是、根据 TRM、它应该通过 bq40z50进入关断模式、但是测试结果似乎并不反映这一点。 您是否还可以与 FW 团队再次核对 TMP468的关断模式消耗?

    如果要在 Comm 提前完成此操作、我相信您需要使用写入块中的0x44、而在块中、您需要将8B 00作为命令、然后用指针和数据填写其余必需信息:

    我已经尝试使用命令解锁 TMP468 8b 00 C4 EB 19. 8b 00 C4 19 EB ,但没有工作。 锁定寄存器仍然返回 8000 . 您能告诉我解锁的正确方法吗?

    谢谢

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    [报价 userid="526132" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461519/bq40z50-r2-temperature-configuration-with-tmp468/5620496 #5620496"]是的、我了解配置寄存器30中的 SD 位。 但是、根据 TRM、它应该通过 bq40z50进入关断模式、但是测试结果似乎并不反映这一点。 您能否与固件团队再次核对 TMP468的关断模式功耗?

    抱歉、混淆、当由于连接了 TMP、电量监测计处于关断状态时、电量监测计的消耗电流是100uA? 如果是、我会联系我们的团队进行确认。

    [报价 userid="526132" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461519/bq40z50-r2-temperature-configuration-with-tmp468/5620496 #5620496"]

    我已经尝试使用命令解锁 TMP468 8b 00 C4 EB 19. 8b 00 C4 19 EB ,但没有工作。 锁定寄存器仍然返回 8000 . 您能告诉我解锁的正确方法吗?

    [报价]

    我认为、您需要使用写入块将必要的信息写入0x44和 8B 00 C4 EB 19、然后要查看是否已写入、您需要使用其中一个 TMPRead 命令、其中使用0x44写入块发送81 00、然后读回0x44读取块。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    这项工作由我们的固件团队完成。 我将与他们讨论并就此与您联系。

    对此有何结论?  

    [报价 userid="567157" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461519/bq40z50-r2-temperature-configuration-with-tmp468/5622833 #5622833"]很抱歉、在连接了 TMP 的情况下、电量监测计关断时出现混淆、电量监测计的电流消耗为100uA? 如果是、我将联系我们的团队确认这一点。

    是的、这是我们获得的结果。 请确认。 如果您可以测试运行模式、睡眠模式和关断模式、将会有所帮助。  

    [报价 userid="567157" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461519/bq40z50-r2-temperature-configuration-with-tmp468/5622833 #5622833"]我认为您需要使用写入块将必要信息写入0x44和 8B 00 C4 EB 19、然后要查看是否写入了该信息、您需要使用其中一条 TMPRead 命令、其中使用0x44写入块发送81 00、然后读回0x44读取块。

    是的、这正是我所做的、但它不起作用。

    谢谢

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    是的、这就是我们获得的结果。 请确认。 如果您可以测试运行模式、睡眠模式和关机模式、将会很有帮助。[/QUOT]

    我已经让我们的团队了解这两个问题、并且正在调查这些问题、我将得到这些问题的状态确认。

    是的、这正是我所做的、但它不起作用。

    bqStudio 中的自动刷新现在是否打开? 如果是、则可能与通信冲突、因为这会不断向器件发送命令。  

    此致、

    Anthony

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    好的、感谢您的帮助。  

    我已经让我们的团队了解了这两个问题并正在调查这些问题、我将得到它们状态的确认。

    何时可以提供测试结果?  

    bqStudio 中的自动刷新现在是否开启? 如果是、则可能与通信冲突、因为这会不断向器件发送命令。  [报价]

    是的、在我发送命令时自动刷新已关闭。

    还请帮助确认此内容:

    我们计划使用 PBI 引脚作为 LDO 的 EN 信号、因此当监测计进入关断模式时、LDO 将关断、从而完全关断 TMP468。

    此方法是否存在任何相关风险?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814795/bq40z50-r1-bq40z50-pbi-pin

    谢谢

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    由于我们已将通信切换到电子邮件、因此请告诉我是否可以关闭该主题。  

    此致、

    Anthony