Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50、TMP468、 BQSTUDIO
工具与软件:
您好、TI 专家
BQ40z50 V5.04固件支持利用可提供多达8个通道的 TMP468 IC 进行温度检测。
此外、我使用 NTC 连接 TS1和 TS2、使系统能够支持多达10个温度传感器。
在启用 DA Configuration 中的"TMP468_en"选项之前、TS1 (CELL)和 TS2 (MOSFET)的温度在 SBS Temperature 以及 TS1 Temp、TS2 Temp 和 FET Temp 读数中正确显示
但是、启用TMP468_EN
DA 配置中的位之后(也启用 TS1和 TS2)、SBS 温度仅显示来自 TMP468通道(T1至 T8)的最高温度。
电量监测计自动忽略来自 TS1和 TS2的值、FET 温度读数也会变得不准确。
启用时、请确认这是否是正确的固件行为TMP468_EN
?
具体而言、启用 TMP468是否意味着 TS1至 TS4和 TMP468无法同时工作?
谢谢
Steven