This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100有关每个引脚的电路连接的咨询

Guru**** 2390370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462063/bq35100-bq35100-inquiries-regarding-circuit-connections-for-each-pin

器件型号:BQ35100

工具与软件:

您好、TI 专家

在客户使用 BQ35100写入电路之前、有一个关于将电路连接到每个引脚的问题。

-应用: 超声波燃气表

数据表中提供了简化版原理图和引脚功能。

[有关构建电路时每个引脚连接的疑问]

-警报: GPIO 连接
- TS :应用温度传感器
- I2C:已使用
- SRP :系统接地
- SRN :电池接地
-应用0.1欧姆75PPM

问) Vin:不使用它可以吗?

q) BAT:通过连接100欧姆连接到 BATT+、具体用途是什么?

问) GE:它是否为低电平、我是否应该仅在获取数据时才将其设为高电平? 它是否独立运行? (由于 IQ 等电流消耗、需要确认。)

q) REGIN、REG25:如果我使用 MCU 侧的上拉电阻器、是否可以不使用它? (使用3V)

问) VEN:不可以使用它吗?

如果您还需要检查其他内容、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问) Vin:不使用它可以吗?

    这是可选操作

    q) BAT:通过连接100欧姆连接到 BATT+、具体用途是什么?

    BAT 是电压检测引脚

    问) GE:它是否为低电平、我是否应该仅在获取数据时才将其设为高电平? 它是否独立运行? (由于 IQ 等电流消耗、需要确认。)

    5.1.1 TRM

    q) REGIN、REG25:如果我使用 MCU 侧的上拉电阻器、是否可以不使用它? (使用3V)

    REGIN 和 REG25不是可选的。

    问) VEN:不可以使用它吗?

    此引脚是可选的

    请遵循此参考设计 bq35100EVM-795评估模块用户指南

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.蝙蝠检测正常。 我知道该引脚是必需的。

    2. VIN, VEN 是可选的。 我明白了。

    3. 我会检查此引脚的模式并使用它。

    如果我有任何其他问题、我将再次与您联系。

    谢谢您和 BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否将 REGIN 连接到稳压电源、而不是直接连接到电池输出端? 在该配置中、BAT 引脚有时会看到电压、但稳压电源尚未启动。 如果 BAT 引脚暂时看到电压、但 REGIN 引脚为0V、是否正常?

    我正在尝试避免电池监测器 IC 通电但微控制器未通电的情况。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    取决于您的设计。 例如在 EVM 上、REGIN 也用于 i2c 线路。 最大的问题是、除非 REGIN 通电、否则热敏电阻不会通电。 我会等待将 GE 引脚置为有效、直到 REGIN 上出现电压。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。 我要重新表述我的问题。 如果在 REGIN 引脚上施加电压之前在 BAT 引脚上存在电压、BQ35100是否会损坏? 我认为我的 设计不会影响该问题的答案。

    谢谢!

    Gabe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabe、

    否、这不会损坏器件。

    此致、

    Deigo