工具与软件:
您好、TI 专家
在客户使用 BQ35100写入电路之前、有一个关于将电路连接到每个引脚的问题。
-应用: 超声波燃气表
数据表中提供了简化版原理图和引脚功能。


[有关构建电路时每个引脚连接的疑问]
-警报: GPIO 连接
- TS :应用温度传感器
- I2C:已使用
- SRP :系统接地
- SRN :电池接地
-应用0.1欧姆75PPM
问) Vin:不使用它可以吗?
q) BAT:通过连接100欧姆连接到 BATT+、具体用途是什么?
问) GE:它是否为低电平、我是否应该仅在获取数据时才将其设为高电平? 它是否独立运行? (由于 IQ 等电流消耗、需要确认。)
q) REGIN、REG25:如果我使用 MCU 侧的上拉电阻器、是否可以不使用它? (使用3V)
问) VEN:不可以使用它吗?
如果您还需要检查其他内容、请告诉我。
谢谢你。