This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:波特行为

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467131/bq76972-bothoff-behavior

器件型号:BQ76972

工具与软件:

数据表的第7.8.7章有一句话我必须承认我不理解。  

注意:当选择的引脚无效时、只有在没有其他项目阻止其重新启用(例如在设置选择的引脚后、主机还使用串行通信接口发送了一条命令以禁用 FET)时才启用相应的 FET。

如果通过 I2C 命令启用 FET、并且 BOTHOFF 引脚被置为有效、则 FET 将被释放/闭合、但当 BOTHOFF 信号被置为无效时会发生什么情况。 FET 会保持关断状态直到通过 I2C 进行设置、还是会再次激活它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    如果发送了启用 FET 的命令、但 BOTHOFF 引脚被置为有效、FET 将保持闭合状态。 但是、如果 BOTHOFF 引脚随后取消置位、则如果没有其他措施禁用 FET (例如故障)、则 FET 应导通。 段落 表5-8. FET 控制子命令  帮助说明这一点。  

    此致、
    Alexis