请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76972 工具与软件:
数据表的第7.8.7章有一句话我必须承认我不理解。
注意:当选择的引脚无效时、只有在没有其他项目阻止其重新启用(例如在设置选择的引脚后、主机还使用串行通信接口发送了一条命令以禁用 FET)时才启用相应的 FET。
如果通过 I2C 命令启用 FET、并且 BOTHOFF 引脚被置为有效、则 FET 将被释放/闭合、但当 BOTHOFF 信号被置为无效时会发生什么情况。 FET 会保持关断状态直到通过 I2C 进行设置、还是会再次激活它们?