This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:在不使用电池的情况下为负载供电

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467419/bq25798-power-the-load-without-batteries

器件型号:BQ25798

工具与软件:

Teaxas 团队、您好!
  我们将系统负载和电池连接到同一个净 BAT。 我们有与 BAT 和电池串联的二极管。
现在、我们要在未连接电池时为负载供电。

有时我们能够为负载供电、有时

您能否为我们提供一种在未连接电池时为负载供电的解决方案。  

注:系统负载和电池不能位于不同的线路上。


谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    由于未连接电池且 BAT 上有负载、充电器只能为负载提供高达 ICHG 的电流。  如果负载降至 ICHG 以下、则电池电容器电压会增加到 VREG。  如果负载超过 ICHG、电池电容器电压会下降、可能在预充电和涓流充电中低于 BATLOWV、从而降低充电电流。  只是想知道为什么不能在 SYS 上放置负载?  对于 SYS 和 BAT 之间的内部 FET 的6A 最大放电电流、峰值负载是否过大?

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能在 SYS 上放置负载的原因是、我们已经设计了电路板、现在无法更改此配置。
    负载要求为16V、800mA 和瞬态电流要求为7A (400uSecs)
    我们已经看到、当未连接电池且仅连接负载时、它会使输出闪烁。

    请提供考虑相关要求的解决方案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    最大充电电流为5A、因此转换器本身无法在400us 内提供7A。  您将需要在 BAT 上使用电池或大型电容器来处理瞬态。  您可以使用 I=C* dv/dt 来调整电容大小、其中 C=(7A-ICHG)* 400us/(VREG-VBATLOWV)。  VBATLOWV 是电池电压、在该电压下、充电从快速充电变为预充电(最大1A)。  只要该电压大于2.5V 涓流充电电压阈值(即无法使用 VREG=4.2V*15%=630mV 设置)、主机就可以在 REG0x08 (7:6)中设置 VBATLOWV 具有一定的 VREG 百分比。  

    此致、

    Jeff