This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:在使能端接地时产生1V 输出。

Guru**** 2503645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467676/tps631000-produces-1v-output-with-enable-at-ground

器件型号:TPS631000

工具与软件:

我正在调试一个新设计、其输入电压范围为2.5V 至5V、输出电压设置为4.2V。 启用后、输出正常、但当使能= 0V 时、输出为1V。 这似乎不正确。

MODE 输入设置为高电平(Vin)。 FB 具有698K (Vout)和91K (GND)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Larry、您好!

    在我看来,你附加了一张图片,但这似乎现在不可见。 您能否再次附上此图片?

    此器件上的输出没有主动放电、所以您的负载是否会使输出放电、但会将电流停止在1V?

    此致、
    Brigitte