请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS631000 工具与软件:
我正在调试一个新设计、其输入电压范围为2.5V 至5V、输出电压设置为4.2V。 启用后、输出正常、但当使能= 0V 时、输出为1V。 这似乎不正确。
MODE 输入设置为高电平(Vin)。 FB 具有698K (Vout)和91K (GND)。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我正在调试一个新设计、其输入电压范围为2.5V 至5V、输出电压设置为4.2V。 启用后、输出正常、但当使能= 0V 时、输出为1V。 这似乎不正确。
MODE 输入设置为高电平(Vin)。 FB 具有698K (Vout)和91K (GND)。