This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:顶部的电容器损坏

Guru**** 2502125 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465346/lmzm23601-capacitor-on-the-top-is-broken

器件型号:LMZM23601

工具与软件:

我意外地损坏了 焊接在元件顶部的其中一个电容器。
是否有任何电容器值信息、以便我可以对其进行修复?

如果可以、我想了解一下这些元件的相关原理图/功能方框图、包括焊接在电路板顶部的三个电容器。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fiqih:

    您是否正在使用评估板 LMZM23601EV ? 如果是、请标记或说出您提到的是哪些电容器?  

    请注意、您可以在此处获取上述评估板的完整详细信息。  LMZM23601和 LMZM23600用户指南(修订版 A)

    EVM 如图所示。 请澄清上述信息。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、如果您从评估板上看到您上传的是 U1 (仅限模块)、那么我将仅使用 DCDC 模块(LMZM23601)。
     

    如果您看到 上面的包装、该模块包含焊接在模块顶部的三个组件。 我打破了其中一个组件,我想更换它。
    但是、 https://www.ti.com/product/LMZM23601#support-training 的数据表或应用手册中没有与这些组件相关的信息。
    我还想了解这些组件的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fiqih:

    我已内部检查。

    位于"北部"的那个是自举电容器、我认为0.22uF。 南方的一个是 VCC 旁路电容器、1uF。 您 可能还需要测量正常运行的电容器的电容值。 希望这能解决您的疑问。  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fiqih:

    如果您还有其他问题、请随时联系。 由于不活动而关闭线程。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我很抱歉我迟到了回复。
    感谢您提供的信息。 我将尝试使用该值替换它。 如果有任何其他问题、我会回来解答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的更新。