This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:针对欠压和过压的高压监控

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3704-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460665/tps3702-high-voltage-monitoring-for-under-voltage-and-over-voltage

器件型号:TPS3702
Thread 中讨论的其他器件:TPS3704-Q1

工具与软件:

尊敬的先生

我必须监控125Vdc 是否存在欠压和过压。 我接触过很多 TI 的芯片、但是没找到合适的 IC

请建议我使用 IC 进行监控

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、先生、我要监控4个电压轨+105VDC、-105VDC +21VDC 和+12VDC、请推荐解决这些电压轨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarinder:

    1. 标称电压是否为 +105VDC、-105VDC +21VDC 和+12VDC? 或者这些是阈值电压吗?
      1. 这些电压轨上的预期最大瞬态是多少?

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +105VDC 可在10VDC 范围内运行、这意味着95VDC 至115VDC 以及负电压的情况相同

    +21VDC 的工作电压范围为+18VDC 至+24VDC

    +12VDC 将从+11至+13VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarinder:  

    感谢您提供瞬态响应细节。  

    在我们的产品系列中、我们提供可进行过压(OV)和欠压(UV)监控的窗口监控器。

    对于三个正电源轨(+105V、+21V 和+12V)、您的 窗口监控器(如 TPS37043BJOFDDFRQ1) 使用外部电阻分压器来降低电压并设置 OV 和 UV 阈值。 请注意、您需要根据高压降选择能够处理功率耗散的电阻器。

    对于-105V 电源轨、您需要将 TPS37A010122DYYRQ1等器件 与 REF35125QDBVRQ1等外部基准配对使用。 外部基准使您能够对输入进行电平转换、并监控负电源轨的过压和欠压。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻很难计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarinder:

    在 TPS3704-Q1产品文件夹中的设计工具和仿真下、有一个可调节电阻计算器、可帮助选择电阻。

    谢谢!
    约书亚