Other Parts Discussed in Thread: TPS3704-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS3704-Q1
工具与软件:
尊敬的先生
我必须监控125Vdc 是否存在欠压和过压。 我接触过很多 TI 的芯片、但是没找到合适的 IC
请建议我使用 IC 进行监控
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS3704-Q1
工具与软件:
尊敬的先生
我必须监控125Vdc 是否存在欠压和过压。 我接触过很多 TI 的芯片、但是没找到合适的 IC
请建议我使用 IC 进行监控
尊敬的 Amarinder:
感谢您提供瞬态响应细节。
在我们的产品系列中、我们提供可进行过压(OV)和欠压(UV)监控的窗口监控器。
对于三个正电源轨(+105V、+21V 和+12V)、您的 窗口监控器(如 TPS37043BJOFDDFRQ1) 使用外部电阻分压器来降低电压并设置 OV 和 UV 阈值。 请注意、您需要根据高压降选择能够处理功率耗散的电阻器。
对于-105V 电源轨、您需要将 TPS37A010122DYYRQ1等器件 与 REF35125QDBVRQ1等外部基准配对使用。 外部基准使您能够对输入进行电平转换、并监控负电源轨的过压和欠压。
谢谢!
约书亚