This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:测试 ULN2003A 和 GPIO (在0.657v 时为低电平、在上升为2.43v、在4.17v 时为高电平)、但...

Guru**** 2383930 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A, CD40109B, ULN2003LV, TPL7407L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466755/uln2003a-testing-uln2003a-and-gpio-that-is-low-at-0-657v-and-rising-is-2-43v-and-high-is-4-17v-but

器件型号:ULN2003A
Thread 中讨论的其他器件:Beagley-AICD40109BULN2003LVTPL7407L

工具与软件:

您好...我正在尝试从 beagleboard.org 获取一个通过 Beagley-AI 板上的 GPIO 引脚工作的驱动程序。 我在今天之前使用过他们的资源来确定细节、但是:

1.他们的盘子上有很多东西。

2.我是用 TI 的芯片完成这种设计的

3.我想我会伸出手来。

因此、我将 Beagley-AI 上的 GPIO 连接到 ULN2003A 逻辑电平转换器(3.3V 至5V)、然后 ULN2003A 将其输出传输到电机驱动器。  

电机驱动器、omc-stepperonline.com 上的 DM332T、似乎有点懂、但我现在没能了解我的命令所需的东西。 我有一些源在不同时间切换两个 GPIO 引脚、这些源使用 Beagley-AI 上的 GPIO 引脚将电压推送到 DM332T 驱动器上的 STEP 和 DIR 引脚。  

问题:

具有足够稳定的导通(高)电压、但当电流需要至少为0伏至0.5伏时、低电流在0.65伏时有点高。

2.我在 GPIO 引脚的上升沿失去芯片两端的电压、因此电机很少有类似的运动。  

3.在我的转换器和 ULN2003A 之后、是否可以使 GPIO 引脚的上升沿减轻负载或自我放大、以及我是否可以将电流降低到 GPIO 的低电平以访问 STEP 和 DIR 引脚?

Seth

P.S.我已经在这一努力已经有一段时间了,即许多人已经阅读到目前为止。 我现在缺少一些基本的东西。 我不知道要推动驱动器启动和运行的正确电路:

Pulse active at rising edge; 4-5V when PUL-HIGH, 0-0.5V when PUL-LOW.
Minimal pulse width of 2.5μs. The same as DIR and ENA signals.

此外、ULN2003A 看起来像是我构建中的一个优势、因为我可以将多个引脚处理为 I/O、并接受3.3V CMOS 和5V TTL。 另外、我正在使用的转换器如下所示:

https://a.pololu-files.com/picture/0J5318.1200.png?4ce17f799e5cb02c5ea337b6d0f63de5

我想使用的另一个逻辑电平转换器是这一个:CD40109B、它具有以下特性...

如果有任何帮助、将不胜感激。 我始终只输出大约2.65V 的电压、电机使用电源和电源异常移动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为正在使用的板可能会发生架构和固件的变化。 我会尽可能长的时间保持这个帖子的存在。 我目前不知道我需要做什么、也就是我目前只是进行一些用户测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seth:

    由于 ULN2003A 使用达林顿阵列结构、因此与电阻或 MOSFET 结构相比、其 VCE、sat 相对于电流而言较恒定、因此预计 ULN2003A 输出低电压为0.65V。 要降低该输出低电压、请使用 ULN2003LV (低电压、低电流)或 TPL7407L/LA (高电压、高电流)、因为它们使用 MOSFET 架构并具有低等效 VCE、SAT。

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我已正确配置。 似乎有一个没有数据表的器件在 GND 引脚的低电平电压下作用有点过大。  

    因此、它将输出超过0.6V 的低电平。 对于 Beagley-AI 和 ULN2003A、这不是我的用例、因为驱动器预计 GPIO 引脚电压低于0.5V。  

    Seth