Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO、
工具与软件:
尊敬的 TI:
我们将使用 BQ35100来检查电池的 EOS。 我们将 Saft LSH20 D 3.6V 电池4并联使用。
我有以下问题:
1.我们是否需要为 EOS 模式 BATTERY:(Li-SOCl2)化合物配置 ChemID? 或不需要配置 chemID。
2. 即使在 EOS 模式下、我们也需要配置校准吗? 如果需要、如何获取 CC Offset、board offset 值?
3.在我们并联使用4节电池(Saft LSH20 13Ah)时, BQ35100是否支持52A 的容量?
4.在原理图中使用的以下电路、设计是否正确? 
5.每次我们执行负载脉冲时、我们是否需要施加负载100mA? 如果可以、 持续时间为500毫秒是可以的?
要 获得 EOS 警报、需要配置哪些 EOS 参数?
每个负载脉冲在代码中应遵循什么顺序?
您是否有用于 EOS 操作的 C 代码参考?
谢谢!
Chandra