This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100 EOS 模式问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, BQ35100EVM-795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466999/bq35100-bq35100-eos-mode-questions

器件型号:BQ35100
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们将使用 BQ35100来检查电池的 EOS。  我们将 Saft LSH20 D 3.6V 电池4并联使用。

我有以下问题:
1.我们是否需要为 EOS 模式 BATTERY:(Li-SOCl2)化合物配置 ChemID?  或不需要配置 chemID。

2. 即使在 EOS 模式下、我们也需要配置校准吗? 如果需要、如何获取 CC Offset、board offset 值?

3.在我们并联使用4节电池(Saft LSH20 13Ah)时, BQ35100是否支持52A 的容量?

4.在原理图中使用的以下电路、设计是否正确?

5.每次我们执行负载脉冲时、我们是否需要施加负载100mA? 如果可以、 持续时间为500毫秒是可以的?

要 获得 EOS 警报、需要配置哪些 EOS 参数?

每个负载脉冲在代码中应遵循什么顺序?

您是否有用于 EOS 操作的 C 代码参考?

谢谢!
Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandra:

    EOS 模式不需要 ChemID。

    2.是的,应校准电量计,以便电量计读出准确的电压和电流值。 我建议查看 TRM 的第3.2节。 https://www.ti.com/lit/ug/sluubh1c/sluubh1c.pdf

    3.如果您的应用大于32Ah、则需要对电量计进行一些调节。 我建议将电流校准一半、这样可以将所有基于容量的参数也减半。 对于校准、我强烈建议使用 BQStudio 来执行该操作。

    4. C90、C91、C92、C93应更改为0.1uF 电容。  

    5.负载不一定是100mA。 负载需要为您的电池提供至少100mV 的开路电压降。 由于您正在使用的电池容量非常大、因此我怀疑脉冲负载需要更大。 也许是500mA? 需要进行一些测试来验证这一点。 500ms 就可以了。

    6和7. 关于 EOS 模式的寄存器设置和测试过程、我建议查看此文档: https://www.ti.com/lit/an/sluaal7/sluaal7.pdf

    8.可悲的是,我们没有这方面的 C 参考代码。 但是、我可以发送这份有关电量计通信的文档、其中包含一些 C 示例代码: https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的答复。

    请查看 以下内容以继续:

    3.ca您提供了将电流校准一半的详细信息? 充电电流。  

    我们将更改电容值。 R47、R48、R49值是否正常?

    新查询:

    1.若要对4节并联 电池进行测试、 使用 bq35100EVM-795板对电池放电并获得 EOS 警报的最佳方法是什么?

    2.我们不使用4节电池,而是使用单节电池进行测试,并根据单节电池的测试结果计算剩余电池的电量?

    3.当我们使用 bq35100评估板时,要在 batt+和 pack-?之间施加什么负载?  bq35100EVM-795板是否会在测试期间自动触发负载脉冲? 如果不是、那么我们需要每5小时从 bqstudio 触发一次负载脉冲?

    EXTVCELL 是什么、串联电池节数? 在 需要进行配置时。 对于 EOS 模式、我们是否需要设置设计容量?

    5.https://www.ti.com/lit/an/sluaal7/sluaal7.pdf 作为此文档的一部分、没有针对 EOS 模式的校准建议。 但您建议这样做?如果是、要校准哪些参数。

    6.在下面的设计中、我们  在二极管(Vf 0.57V)之后将电池电压连接到 IC 引脚4。 这是否会影响 EOS ALERT 的读数?

    谢谢!

    Chandra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandra:

    3.最简单的方法是使用 BQStudio 来实现此目的、因为 GUI 将在后台执行所有计算并相应地更新数据闪存寄存器。  

    4.是的,这些电阻值是可以的。

    新查询:

    1.您可以使用电池测试仪或电源来放电电池,以了解电池的内部电阻。 例如、我使用 Keithley 电源

    2.如果最终应用需要使用4节电池、建议使用4节电池。

    3. BQStudio 不会触发负载脉冲。 您将需要使用电源。 我建议使用可通过脚本控制的自动电源。  

    4.  如果您有超过1个电池串联、则使用 EXTVCELL。 是、建议设置监测计的设计容量  

    5.是的,所有的量规都应该校准。 应校准电压、电流和温度。

    6.是的,此配置将影响 EOS 数据。

    此致、

    Chandra