This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:高输出电压设置

Guru**** 2499235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM33625, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464802/tpsm33625-high-output-voltage-setting

器件型号:TPSM33625
主题中讨论的其他器件: LMR33630

工具与软件:

客户希望为24Vin 至15Vout/TPSM33625设计100mA。

在 d/s 中、建议使用设计的15Vout 选择2.2MHz 开关频率。 为什么?

1、这个2.2MHz 频率的限制是什么? 高电压输出设置选择? 是否可以为15vout 选择1MHz 频率?

2. IF 输出最大值 电流仅为100mA、它将始终在 PFM 模式下工作、对吧? 副作用是什么?

请提供相关帮助。

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    由于模块的性质具有固定电感、1 MHz 频率下15 VOUT 可能不可行。 有关 Vout、开关频率和输出电容之间关系的更全面的表、请参阅数据表中的表7-1。

    如果最大输出电流为100 mA、则器件可能会 以 PFM 模式运行。 更多有关 PFM 运行时预计会发生什么的信息、请查看数据表的第7.4.3.2节。  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 客户想知道为什么输出电压越高、需要的频率越高。 是否有公式计算能够对其进行探测?  

    此致  

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    是、可通过 本 应用手册中的公式5找到频率、VIN、VOUT 和电感之间的近似计算结果。

    保持电感恒定(因为它在模块内且不能修改)并考虑器件的 VIN 范围、输出电压和开关频率本质上是成比例的。 为了检查电感器电流纹波、输出电压和 开关频率必须同时上升。 否则、电感器电流纹波必须补偿此差异。  

    模块的电感器也具有饱和电流额定值、电感器电流纹波越高、则有可能超出饱和电流额定值。 为了帮助实现该目标、我们测试了各种条件并将这些条件添加到数据表中、以确定用于该器件的输出电压范围的建议开关频率。  

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joshua 的细节。

    在这里、我想再次向您确认。 24Vin 至15Vout/Vavg、100mA 2.2MHz SW 频率是否正常?

    当器件在 PFM 模式下运行时、除了高纹波电压之外、还有什么副作用? 是否存在运行频率。 对于100mA、平均输出、可低于2.2MHz? 另外、在 PFM 模式下、工作频率是多少?

    由于 d/s 不提供详细 PFM 模式、您能提供有关 PFM 的更多详细信息吗? (LMR33630提供了有关 PFM 的详细信息、但 TPSM33625没有)。

    请帮助解决这些问题、因为客户将自行决定是否使用 TPSM 器件! 非常感谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    该器件在 PFM yes 模式下、将具有较低的工作频率。 这是 PFM 的特性、可在轻负载下实现高效率。

    TPSM33625具有 PFM、您可以在 数据表的第7.4.3.2节中找到有关此方面的更多详细信息

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    谢谢。 在24Vin 至15Vout/TPSM33625的情况下使用100mA 是否可以、而不会出现任何问题?

    当使用 WEBENCH 运行时、所获得的工作频率 约为500kHz、为什么? 是因为 PFM 模式、也就是这个频率。 减小了吗?

    如果应用中的输出负载仅为100mA、avg 并且在 PFM 模式下工作、那么可以提高工作频率。 可以更改至低于2.2MHz 频率。 而不具有电感器饱和功能?

    请向我的客户提供准确的答案。 非常感谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    有。 在轻负载条件下运行时、开关频率会自行降低以提高效率。 更多详细信息、请参阅上述章节。  

    以较低的频率运行时、电感器饱和不应成为问题、因为在 PFM 模式下运行时、峰值电感器电流不会增加。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的评论、 24Vin 至15Vout/ 100mA 的条件 在客户应用中似乎没问题。 和频率。 在客户操作中、100mA 输出的设置可以低于2.2MHz。 如果我误会了,请让我知道。 非常感谢。  

    此致

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    从数据表中的表7-6中、我认为我们不能保证建议的应用能够正常工作。  

    但是、客户可以在100 mA 上测试其应用、并查看器件是否可以处理该应用。 只要器件输出看起来稳定、这应该是可以的。 您可能会看到、器件在24V VIN 至15V VOUT 时会出现一定的压降。 在这种情况下、我的建议将保留在数据表中、将 VIN 增加到36V 可以保证在具有2.2 Fsw 设定点的15 VOUT 时的可行性。 看起来增加输入电压也会让您降低开关频率。

    我还将注意到、在100 mA 下运行会降低有效开关频率。 如果不需要、可以利用 TPSM33625FRDNR 或 TPSM33615FRDNR 并将器件设置为 FPWM 模式。

    谢谢!

    Joshua Austria.