主题中讨论的其他器件: LMR33630
工具与软件:
客户希望为24Vin 至15Vout/TPSM33625设计100mA。
在 d/s 中、建议使用设计的15Vout 选择2.2MHz 开关频率。 为什么?
1、这个2.2MHz 频率的限制是什么? 高电压输出设置选择? 是否可以为15vout 选择1MHz 频率?
2. IF 输出最大值 电流仅为100mA、它将始终在 PFM 模式下工作、对吧? 副作用是什么?
请提供相关帮助。
此致
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
客户希望为24Vin 至15Vout/TPSM33625设计100mA。
在 d/s 中、建议使用设计的15Vout 选择2.2MHz 开关频率。 为什么?
1、这个2.2MHz 频率的限制是什么? 高电压输出设置选择? 是否可以为15vout 选择1MHz 频率?
2. IF 输出最大值 电流仅为100mA、它将始终在 PFM 模式下工作、对吧? 副作用是什么?
请提供相关帮助。
此致
Brian
Brian、您好!
是、可通过 本 应用手册中的公式5找到频率、VIN、VOUT 和电感之间的近似计算结果。
保持电感恒定(因为它在模块内且不能修改)并考虑器件的 VIN 范围、输出电压和开关频率本质上是成比例的。 为了检查电感器电流纹波、输出电压和 开关频率必须同时上升。 否则、电感器电流纹波必须补偿此差异。
模块的电感器也具有饱和电流额定值、电感器电流纹波越高、则有可能超出饱和电流额定值。 为了帮助实现该目标、我们测试了各种条件并将这些条件添加到数据表中、以确定用于该器件的输出电压范围的建议开关频率。
谢谢!
Joshua Austria.
感谢 Joshua 的细节。
在这里、我想再次向您确认。 24Vin 至15Vout/Vavg、100mA 2.2MHz SW 频率是否正常?
当器件在 PFM 模式下运行时、除了高纹波电压之外、还有什么副作用? 是否存在运行频率。 对于100mA、平均输出、可低于2.2MHz? 另外、在 PFM 模式下、工作频率是多少?
由于 d/s 不提供详细 PFM 模式、您能提供有关 PFM 的更多详细信息吗? (LMR33630提供了有关 PFM 的详细信息、但 TPSM33625没有)。
请帮助解决这些问题、因为客户将自行决定是否使用 TPSM 器件! 非常感谢。
此致
Brian
Brian、您好!
该器件在 PFM yes 模式下、将具有较低的工作频率。 这是 PFM 的特性、可在轻负载下实现高效率。
TPSM33625具有 PFM、您可以在 数据表的第7.4.3.2节中找到有关此方面的更多详细信息。
谢谢!
Joshua Austria.
你好、Joshua
谢谢。 在24Vin 至15Vout/TPSM33625的情况下使用100mA 是否可以、而不会出现任何问题?
当使用 WEBENCH 运行时、所获得的工作频率 约为500kHz、为什么? 是因为 PFM 模式、也就是这个频率。 减小了吗?
如果应用中的输出负载仅为100mA、avg 并且在 PFM 模式下工作、那么可以提高工作频率。 可以更改至低于2.2MHz 频率。 而不具有电感器饱和功能?
请向我的客户提供准确的答案。 非常感谢。
此致
Brian
Brian、您好!
从数据表中的表7-6中、我认为我们不能保证建议的应用能够正常工作。
但是、客户可以在100 mA 上测试其应用、并查看器件是否可以处理该应用。 只要器件输出看起来稳定、这应该是可以的。 您可能会看到、器件在24V VIN 至15V VOUT 时会出现一定的压降。 在这种情况下、我的建议将保留在数据表中、将 VIN 增加到36V 可以保证在具有2.2 Fsw 设定点的15 VOUT 时的可行性。 看起来增加输入电压也会让您降低开关频率。
我还将注意到、在100 mA 下运行会降低有效开关频率。 如果不需要、可以利用 TPSM33625FRDNR 或 TPSM33615FRDNR 并将器件设置为 FPWM 模式。
谢谢!
Joshua Austria.