工具与软件:
我们目前使用该芯片的斜率补偿功能、如 D.S.中所示。图11a -在11a 中、斜率补偿仅应用于 PWM 操作、不影响电流限制。 我使用 D.S 中的公式计算斜率补偿电阻、现在它为3k3欧姆。
我在我们的应用中发现、在较高输入电压下会有较低的电流限制跳闸点、即较低的输入 电压为我们提供较高的电流输出能力。 此拓扑的输入范围为40V 至56V;输出电流限制跳变点在56V 输入时的电流范围约为18A 至40V 输入时的电流范围为20A。 我们的输出电压恒定为45V。 我们确实使用变压器进行隔离。
我增加了 RC 滤波器中的电容器值(如 D.S.中所示的"Rfilter/Cfilter")、这有助于 在一定程度上减小电流限制差异、但我想进一步改善这一点。
我是否应该在电流限制中加入斜坡补偿? 如果是、我不知道 D.S 中的示例是如何工作的;在图11b 中、显示了为此目的将 RAMP 和 CS 引脚短接在一起。 但如果两个引脚之间没有电阻器、PWM 将如何产生斜率补偿信号? 您能否提供一些方法或公式、或者展示我可以实现它吗?
或者我是否只需进一步试用 RC 滤波器?