主题中讨论的其他器件: BQ25750
工具与软件:
你(们)好
在测试过程中、我们适用于5S4P 板的基于 BQ76942的定制电路板会损坏或执行多项功能。
在全部7个板中、我们填充了8个板现在无法正常工作。
观察到的问题 如下所示:
1) REG1 (3.3V)和 REG18 (内部1.8V)自动变化、在不同的电平下、两个都是3.4V 或都是1.8V、与 Vice 类似。
2) 2)在其中一个板上关断机制无法正常工作。
请告知 BQ76942已损坏或正在以任何不同的模式移动?
如果它处于不同的模式、请建议如何恢复。
请注意、我们将使用 BQ25750以2.5A 的额定电流为锂离子电池充电。
谢谢、此致
Shashi Kumar Rai