This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:LM2516无法产生双向交错式输出

Guru**** 2499455 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459720/lm25143-lm2516-cannot-be-able-to-produce-bidirectional-interleaved-output

器件型号:LM25143

工具与软件:

尊敬的 E2E:

目前、双相降压稳压器采用 LM25143进行设计、该器件是一种单输出交错式操作、具有以下规格。

输入电压:42~24 μ A
Vo:12.
IO:100A
Fsw:300kHz

该电路通常无法产生双向交错输出。 我们测试了三个电路、波形相同(波形如下图所示)。
这应该是布局问题。 目前、 这个 LM25143使用了一个双层板、我已经遵循了数据表中的布局指南、并且参考了布局演示板。 不过、由于演示板是六层板、因此很难遵循相同的布局。 我想问、对于本系列 IC 的客户反馈、我是否可以遵循 TI 40引脚 IC 的布局指南、您是否建议使用多层(四层或六层)布线来减少信号干扰? 是否还有任何其他设计和布局细节需要注意? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此 IC、建议使用6层板、如 EVM 和 产品说明书 第12节所示。 在设计布局时、请参阅以下资源、因为偏离这些建议可能会产生意外结果。 另请注意、LM25143 IC 应遵循的布局指南位于 LM25143数据表中。 对于此器件、不建议采用不同的 TI 40引脚 IC 布局指南。

    此外、我还不熟悉"双向"交错式输出的含义? 您是说正输出还是负输出?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于已经有一段时间了、我将关闭该线程。 如果您对此主题还有任何疑问、我很乐意为您提供帮助。

    谢谢!

    Joshua Austria.