请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3820-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS3820
工具与软件:
尊敬的专家:
我尝试使用看门狗 TPS3820-Q1和 NXP 微控制器。 该电路如下图所示:

信号 WDI_UC 是来自微控制器的 GPIO、RSTN_UC 是微控制器复位。
问题是、复位信号永久处于低电平。 我想、由于微控制器尚未发送 WDI 信号、看门狗正在将复位信号置于低电平。 因此、我无法对微控制器进行编程、因为复位信号处于低电平。 是否有办法在不断开 WDI 引脚与微控制器连接的情况下对微控制器进行编程。
提前感谢