This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820-Q1:TPS3820-Q1问题

Guru**** 2499235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3820-Q1, TPS3820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468376/tps3820-q1-tps3820-q1-problem

器件型号:TPS3820-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3820

工具与软件:

尊敬的专家:

我尝试使用看门狗 TPS3820-Q1和 NXP 微控制器。 该电路如下图所示:  

信号 WDI_UC 是来自微控制器的 GPIO、RSTN_UC 是微控制器复位。

问题是、复位信号永久处于低电平。 我想、由于微控制器尚未发送 WDI 信号、看门狗正在将复位信号置于低电平。 因此、我无法对微控制器进行编程、因为复位信号处于低电平。 是否有办法在不断开 WDI 引脚与微控制器连接的情况下对微控制器进行编程。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:  

    感谢您的提问。  

    您可以禁用看门狗。 如果 WDI 引脚检测到其处于高阻抗状态、TPS3820/3/4/8-xx-Q1将产生自己的 WDI 脉冲、以确保 RESET 不会置位。  

    希望这对您有所帮助、

    此致、

    Sila Atalar