This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:短路保护问题

Guru**** 2499235 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458828/tlvm23625-problem-with-the-short-circuit-protection

器件型号:TLVM23625

工具与软件:

如果输出端发生短路、开关稳压器模块似乎会立即断开、然后、除了不再工作外、它会使输入过载。 在某些情况下、短路保护功能是否无法按预期工作? 我看到有人要求澄清这一问题、但在我看来、没有得到任何答复。
我附上了电源电路的原理图、该原理图相对复杂、因为在超低功耗的条件下、微控制器的电源电压通过线性电路获得、必要时由 VCC_ON 信号打开开关、VCC_ON 信号为电路的其余部分供电、然后微控制器的电源 通过 V_uC_ON 信号切换到其输出。 开关模块似乎不能承受输出端的任何类型的短路(在软件调试期间使用示波器探头引起的随机短路)。 这已经是调试阶段的一个问题、即使在正常运行条件下、也让人对电路的可靠性充满怀疑。

请注意、该图中未显示另外还有六个10uF 的陶瓷电容器和一个47uF 的陶瓷电容器(总计150uF)与 V_BAT 并联、后者固定在12V 标称值、并由 LiMnOH 电池提供。 固件测试期间、通常使用工作台电源代替电池、电流限制设置为2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您 分享原理图。  

    该器件旨在通过断续模式保护来处理短路事件。 它通过监控 FB 输入并暂停器件切换50ms、直到器件退出短路状态来实现该目的。 请参阅数据表的第7.3.11节了解与此相关的更多详细信息。  

    话虽如此、 通过 与 VOUT 连接到同一路径的 FET 似乎有输入电压、我担心该信号短接至 VOUT。 请注意、该器件不能处理其输出端的输入电压、并且 VOUT 上的外部电压(例如 VBAT)可能会损坏器件。  请确认哪些引脚/信号短路、并提供 器件损坏时所有开启的信号的详细信息。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。
    关于稳压器输出上的电流注入、这不应成功、因为 V_uC_ON 信号仅在开启 TLVM23625后激活、在关闭之前关闭。 由于串联了二极管、线性稳压器的输出电压略低于 TLVM23625的输出电压、因此当 TLVM23625导通时、不应影响稳压器、在任何情况下、即使 TLVM23625关断、其输出电压始终不会高于 V_UC (3V)、而输入电压始终更高(V_BAT)。

    无论如何、通过查看 TLVM23625的内部原理图可以看出、输出级是由 MOS N 的半桥组成的、因此、只要 V_OUT<V_IN、如果未驱动 MOSS、就不会有电流从输出端流出。
    我目前的问题是确定 TLVM23625可能击穿的每种可能情况、以便在我的电路上提供充分的保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    好的。 遗憾的是、从我们的角度来看、目前尚不清楚外部电路是否是导致器件内置短路保护出现问题的原因。 然后、我建议使用 TLVM23625 EVM、并使用您目前电路中的相同参数对其进行配置。  主要区别在于不存在下游元件(TP72之后的所有元件)。 然后进行短路测试、查看是否观察到类似的故障。 如果是、那么我们就知道该故障与降压转换器的下游元件无关。 如果没有、那么我们知道它确实存在。

    在任何情况下、请查看此 器件的此引脚 FMA、它应该能够让您更深入地了解器件中可观察到的不同故障、包括哪些引脚可以短接在一起(表4-4)以及哪些引脚可以处理短接至电源的情况(表4-5)。

    希望这对您有所帮助、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paolo:

    由于已经有一段时间了、我现在要关闭该主题。 如果您在此主题上需要进一步的帮助、请随时再次与我们联系。

    谢谢!

    Joshua Austria.