工具与软件:
如果输出端发生短路、开关稳压器模块似乎会立即断开、然后、除了不再工作外、它会使输入过载。 在某些情况下、短路保护功能是否无法按预期工作? 我看到有人要求澄清这一问题、但在我看来、没有得到任何答复。 
我附上了电源电路的原理图、该原理图相对复杂、因为在超低功耗的条件下、微控制器的电源电压通过线性电路获得、必要时由 VCC_ON 信号打开开关、VCC_ON 信号为电路的其余部分供电、然后微控制器的电源 通过 V_uC_ON 信号切换到其输出。 开关模块似乎不能承受输出端的任何类型的短路(在软件调试期间使用示波器探头引起的随机短路)。 这已经是调试阶段的一个问题、即使在正常运行条件下、也让人对电路的可靠性充满怀疑。
请注意、该图中未显示另外还有六个10uF 的陶瓷电容器和一个47uF 的陶瓷电容器(总计150uF)与 V_BAT 并联、后者固定在12V 标称值、并由 LiMnOH 电池提供。 固件测试期间、通常使用工作台电源代替电池、电流限制设置为2A