This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27545-G1:检测是否连接了 bq78z100还是 BQ27545-G1

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27545-G1, BQ78Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1467255/bq27545-g1-detect-whether-bq78z100-or-bq27545-g1-is-connected

器件型号:BQ27545-G1
主题中讨论的其他器件: BQ78Z100

工具与软件:

您好!

我们将使用 HDQ 接口来访问 bq27545-G1和 bq78z100电池电量计。 对于   bq27545-G1、我们在0x62 (字符串的长度)和0x63-0x6C (字符串)中编程一些特定的字符串、我们可以通过 HDQ 来读取它、从而标识它是"我们的"bq27545-G1 电池电量计。 但对于 bq78z100、0x62和0x63-0x6C 标记为 RSVD。 我的问题是:

  1. 对于 bq78z100、我们是否能够以与 bq27545-G1类似的方式对字符串进行编程?
  2. 如果问题1的答案是"否"、是否还有其他地址/地址可以编程为客户信息?
  3. 判断是否  连接了 bq27545-G1或 bq78z100的最佳方法是什么?

此致、

温斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温斯顿、您好!  

    对于 BQ78z100、您可以将想要的任何内容写入 Manufacturer Info Block。  

    要检查是否已连接电量计、您应该只能从电量计中读取一些数据、例如 chemID。 如果未连接电量监测计、它将在电量监测计地址否定确认。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    这些  Manufacturer Info Block 只能通过 I2C 接口读取、对吧? 我们必须使用 HDQ 接口。 客户是否可以使用 HDQ 配置和读取一些数据?

    此致、

    温斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温斯顿、您好!  

    当电量监测计处于 HDQ 模式时、没有任何数据可以实现相同的功能。 当电量监测计处于 HDQ 模式时、您对数据闪存的访问更受限制。 《BQ78z100技术参考手册》中列出了您可以在 HDQ 模式下访问的数据闪存。  

    此致、  

    Jonny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    您是否碰巧知道、对于 BQ78Z100、 是否 可以写入地址0x62、0x63-0x65 (根据 BQ78z100技术参考手册标记为"RSVD")以存储客户信息?

    对于 bq27545-G1等其他电量计、0x62、0x63-0x65 标记为 DeviceNameLength 和 DeviceName、并可以由客户写入/读取。

    此致、

    温斯顿