主题中讨论的其他器件: BQ78Z100
工具与软件:
您好!
我们将使用 HDQ 接口来访问 bq27545-G1和 bq78z100电池电量计。 对于 bq27545-G1、我们在0x62 (字符串的长度)和0x63-0x6C (字符串)中编程一些特定的字符串、我们可以通过 HDQ 来读取它、从而标识它是"我们的"bq27545-G1 电池电量计。 但对于 bq78z100、0x62和0x63-0x6C 标记为 RSVD。 我的问题是:
- 对于 bq78z100、我们是否能够以与 bq27545-G1类似的方式对字符串进行编程?
- 如果问题1的答案是"否"、是否还有其他地址/地址可以编程为客户信息?
- 判断是否 连接了 bq27545-G1或 bq78z100的最佳方法是什么?
此致、
温斯顿