工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们目前正在使用 AM62A34处理器和 TPS65931211RWERQ1 PMIC 设计具有功能安全特性的工业环境产品。 此外、我们还将 DP83867以太网 PHY IC 用于以太网接口。
关于使用 TPS65931211RWERQ1 PMIC 的 AM62A34电源配置、我们有以下疑问:
- VCC_CORE 电压要求:
- 我们是否需要为 VCC_CORE 电压配置最大10.5A 的三相(BUCK1 + BUCK2 + BUCK3)? 根据 AM62A34数据表(AM62Ax 最大额定电流)、对于0.75V VCC_CORE 电源、最大 VCC_CORE 电流为6.5A、对于 VDDR_CORE、最大 VCC_CORE 电流为200mA、总计为6.7A。
- 提供7.5A 的两相配置是否足以满足 AM62A34 VCC_CORE 电源的需求?
- 我们是否能够仅使用两相配置(BUCK1 + BUCK2)将 TPS65931211RWERQ1配置为与 AM62A34配合使用?
- 如果需要、您能否提供此配置的设计指南?
- 将 BUCK3用于以太网 PHY 的 VDD_2V5 DP83867:
- 我们可以将 BUCK3直流/直流转换器配置为用于以太网 PHY 的输出2.5V 吗?
- 以太网 PHY DP83867的 LDO 用法1.0V 电源:
- 是否可以使用 PMIC 中的任何 LDO 为以太网 PHY 提供1.0V 电源?
如果您对这些问题提供反馈、尤其是要确保功能安全不会受到损害、我们将不胜感激。
此致、