This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:#AD_EN 在优先考虑无线充电时不允许适配器充电(EN1低电平 EN2高电平)

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466790/bq51013b-ad_en-does-not-allow-for-adapter-charging-when-wireless-charging-is-prioritized-en1-low-en2-high

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件: BQ51013

工具与软件:

我正在对相关/链接的论坛博文"BQ51013B:优先无线充电"中描述的相同问题进行故障排除。

好像 我在 EN2拉高、EN1拉低时(使用内部200K 下拉电阻)、可以进行无线充电、但即使无线 TX 不存在、也不允许适配器充电。

无论无线充电器是否存在、这种情况都表现为#AD_EN 保持高电平。

当 EN2和 EN1都为低电平时、无线和适配器充电之间的切换如数据表中所述。

   如"相关"文章中所述、该器件的行为看起来与 BQ51013而不是 BQ51013B 类似。  (我仔细检查了我器件上的标记、该器件标记为 BQ51013B)。

关于这个问题的任何其他想法都将是有帮助的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    我将在实验中检查这一点、并在明天向您通报最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、今天无法进入实验室、明天会有更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    [报价用户 id="639920" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466790/bq51013b-ad_en-does-not-allow-for-adapter-charging-when-wireless-charging-is-prioritized-en1-low-en2-high "]似乎 当我将 EN2拉至高电平并且 EN1拉至低电平(使用内部200K 下拉电阻)时、允许进行无线充电、但即使无线 TX 不存在、也不允许适配器充电。

    我在实验中看到过这种情况、没有看到这种行为。  单元将遵循表8-3 (BQ51013B)。   EN2可用于在无线电源和有线电源之间切换。   

    您是否有我可以回顾的设计原理图?