请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51013B 主题中讨论的其他器件: BQ51013
工具与软件:
我正在对相关/链接的论坛博文"BQ51013B:优先无线充电"中描述的相同问题进行故障排除。
好像 我在 EN2拉高、EN1拉低时(使用内部200K 下拉电阻)、可以进行无线充电、但即使无线 TX 不存在、也不允许适配器充电。
无论无线充电器是否存在、这种情况都表现为#AD_EN 保持高电平。
当 EN2和 EN1都为低电平时、无线和适配器充电之间的切换如数据表中所述。
如"相关"文章中所述、该器件的行为看起来与 BQ51013而不是 BQ51013B 类似。 (我仔细检查了我器件上的标记、该器件标记为 BQ51013B)。
关于这个问题的任何其他想法都将是有帮助的。
谢谢。