This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ644A2-Q1:LMQ644A2QRXARQ1面临保险丝

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465735/lmq644a2-q1-lmq644a2qrxarq1-facing-fauilures

器件型号:LMQ644A2-Q1

工具与软件:

团队、

我们使用 LMQ644A2QRXARQ1器件型号进行24V 的3.3V 和5V 转换。 但我们在该 IC 中不断面临问题。 我不知道为什么会发生这种情况、但我使用 TI webench 作为参考。 我将随附电路原理图 PCF。 请尽快检查并更新我。

e2e.ti.com/.../2818.Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../PowerSupply.SchDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    pdf 似乎为空。 您能否详细了解您面临的问题? 是否有与 IC 性能有关的示波器屏幕截图?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经附上了原理图和源文档。 我们面临以下问题:每次3.3V 与接地短路时。  

    1.我们使用 Quectel IC 进行电话呼叫,但在尝试拨打电话时,我们每次都面临短路问题。  

    此外、我附上了完整的原理图供您参考。

    e2e.ti.com/.../2625.SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    VIN 上是否有输入电容器? 从您发送的第二份 pdf 中、似乎没有出现这种情况。

    此外、请提供所观察到的故障的示波器截图。  另请与此器件的 EVM 进行 ABA 交换、因为这将帮助我们确定您的问题是与应用还是 IC 相关。

    谢谢!

    Joshua Austria.