工具与软件:
大家好!
我将在 PSpice for TI 2024中模拟 LM5149。 我已下载 LM5149-Q1 PSPICE 瞬态模型 TI 网站下载并按照提供的步骤操作。
加载文件后、我打开了原理图并运行了仿真、而不进行任何更改。 仿真完成、但输出电压始终为6V、即使该电路设计为具有12V 输入的5V 输出也是如此。
有趣的是、调整反馈电阻器值似乎并不会影响输出电压-输出电压保持在6V。 此外、如果增加输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)总是为 VIN 的一半。
对于 PSpice 和电气仿真而言、有些人相对陌生、我不确定我是否缺少了关键的东西。 其他人是否遇到过此问题、或者是否可以建议我可能的错误做法?
提前感谢您的帮助!