This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:LM5149 PSpice 仿真模型不能正常工作。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149, LM5149-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464924/lm5149-lm5149-pspice-simulation-model-not-working-correctly

器件型号:LM5149

工具与软件:

大家好!

我将在 PSpice for TI 2024中模拟 LM5149。 我已下载 LM5149-Q1 PSPICE 瞬态模型 TI 网站下载并按照提供的步骤操作。

加载文件后、我打开了原理图并运行了仿真、而不进行任何更改。 仿真完成、但输出电压始终为6V、即使该电路设计为具有12V 输入的5V 输出也是如此。

有趣的是、调整反馈电阻器值似乎并不会影响输出电压-输出电压保持在6V。 此外、如果增加输入电压(VIN)、输出电压(VOUT)总是为 VIN 的一半。

对于 PSpice 和电气仿真而言、有些人相对陌生、我不确定我是否缺少了关键的东西。 其他人是否遇到过此问题、或者是否可以建议我可能的错误做法?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您能否共享您的 PSPICE 文件?

    谢谢!

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在此处找到原始下载内容: e2e.ti.com/.../snvmcb8.zip

    以下是已打开的原理图和输出的图像:  

    /resized-image/__size/1920x1080/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0385.Screenshot-2025_2D00_01_2D00_22-105939.png

    /resized-image/__size/1920x1080/__key/communityserver-discussions-components-files/196/7737.Screenshot-2025_2D00_01_2D00_22-110009.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micahel、

    我下载了 PSPICE 模型并运行了它、最终它会正常工作  您是否创建了一个文件夹、将该文件夹中的文件解压缩并运行 OPJ 文件?

    这就是我所做的,工作正常,见下文。

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实是我所做的。 我刚刚重试并得到相同的结果(不能正常工作)。  

    当您说解压缩该文件夹中的文件时、您的意思是"全部解压"到该文件夹、对吧?

    这可能是 PSPICE 版本问题吗? 我正在运行版本"23.1-2024 5001 Windows SPB 64位版"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我正在运行 PSPICE for TI、版本17.4 64位版本。  

    正确、全部解压到您粘贴到的同一 Made 文件夹中、首次下载时不要从其转至的下载文件夹中运行。

    希望这对您有所帮助

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以这可能是一个版本问题? 我不确定是否可以下载旧版本进行测试。 如果您在较新版本上运行、它是否仍能正常工作?

    我认为该文件已加密、因此无法在 TINA TI 上运行以便进行比较。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我不确定是否存在版本问题。  我认为您不能下载旧版本。  我正在向更新版本的人们咨询、以便排除这种可能性。   

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、有任何有关这方面的更新吗? 您是否能够使用最新版本的 PSpice for TI 对此进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    是的、问题似乎在我们的最后、我们仍在努力找出根本原因。

    感谢您的耐心。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micahel、

    我有其他人 最新版本测试它,它工作...

    请打开 选项以列出模型文件、见下文。

    这将向您显示每个模型来自.out 文件的位置:

    请分享您看到的内容。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我有更简单的方法来解决此问题、请您重新安装库并从产品文件夹下载新的模型文件、然后重试。

    请参阅附件。

    谢谢。

    David。