This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:关于器件 BQ34110EVM-796的疑问

Guru**** 2498345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110EVM-796, BQ34110, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464375/bq34110evm-796-doubts-about-the-device-bq34110evm-796

器件型号:BQ34110EVM-796
Thread 中讨论的其他器件: BQ34110BQSTUDIO

工具与软件:

您好!
我在使用 BQ34110EVM-796时遇到一些问题。
在充电学习过程中、电路板多次断开连接是正常的吗?
程序完成后、需要多长时间才能重新校准?
我们还有另一个问题:SMD 电阻器 R020损坏。 我们的一名负责使用该电路板的技术人员可能导致了这一问题。 这是否会影响断开连接或性能?
目标是监控铅酸电池的电压、电流、温度、SOH 和 SOC 等变量。 德州仪器(TI)是否有更新、更强大的电路板可实现这一目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是正常行为、不应发生。

    校准只能执行一次。

    您能否识别原理图上的损坏电阻器  bq34110EVM-796评估模块(修订版 A)

    您能介绍一下电池组配置、化学成分吗、我可以推荐器件吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相关的电阻器是 R21、它位于负载跳线旁边。 

    关于我正在使用的电池是铅酸电池(12V、4.5Ah)、型号 Intelbras XB 12SEG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、这应该不会影响通信。  

    使用、串联和并联的电池单元数量。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我正在使用的铅酸电池是一个阀门调节密封式(VRLA)电池、包含6节电池。 这些电池是串联配置的。

    BQ34110EVM-796是否在获取铅酸电池的电压、电流、温度、SOH 和 SOC 等变量时非常理想? 或者、是否有较新的德州仪器(TI)评估板具有此功能? 我在执行充电学习以及正确获取 SOH 和 SOC 时遇到困难。

    我还有一个问题与使用此 BQ34110的 bqStudio 仪表板上的电池指示灯有关。 如下图所示、电池电量不会显示并保持在0%。 不久前、我使用的是 BQ34100型号、该型号具有 IT_ENABLE 命令、点击该命令时可显示电池电量。 我不知道如何在 BQ34110上激活此功能、也不知道是否由于此板存在我尚未识别的某些问题而处于0%。