工具与软件:
大家好!
我有三个问题
1) Fusion Digital Power 设计器扩展问题 :在 Fusion Digital Power Designer 中的 Iout 图从-4A 开始,我试图更改图形,但由于实际值从-4A 开始,我看不到任何图形。 帮助我如何调整它?

功率耗散

运行
2) TPS546D24SEVM-2PH 的压降问题 :我正在使用 TPS546D24SEVM-2PH、它应该支持高达80A 的电流。 但电压开始在2A 时下降、并且由于 Vout 从0.8V 降至0.15V 或更低、我无法将负载增加到4以上到5A。 我的电源最大支持功率是300W 75V 4A、并且我使用输入电压10V-12V、电流会一直上升、直到 我在测试中犯了什么错误?




3) 将 TPS546D24SEVM-2PH 复位为默认配置 :如何将 TPS546D24SEVM-2PH 套件重置为默认配置?