请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 工具与软件:
你(们)好
我正在 Linux 下为此芯片开发一个驱动程序、在设备模式下使用系统时遇到一些问题。
当我对系统进行软复位时、即不进行下电上电、主机系统将不会拾取我从 Linux 系统中发现的小工具。
如果我断开 USB-C 电缆并重新连接、则一切都可以正常工作。 主机系统可以看到小工具并与其连接。
是否有使用此芯片仿真电缆断开/连接的方法? 执行芯片复位? 4CC 命令?
此致/ Hans K ö Söderlund