This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:如何复位 USB-C 连接

Guru**** 2498595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468607/tps65994ad-how-do-i-reset-the-usb-c-connection

器件型号:TPS65994AD

工具与软件:

你(们)好

我正在 Linux 下为此芯片开发一个驱动程序、在设备模式下使用系统时遇到一些问题。

当我对系统进行软复位时、即不进行下电上电、主机系统将不会拾取我从 Linux 系统中发现的小工具。

如果我断开 USB-C 电缆并重新连接、则一切都可以正常工作。 主机系统可以看到小工具并与其连接。

是否有使用此芯片仿真电缆断开/连接的方法? 执行芯片复位? 4CC 命令?

此致/ Hans K ö Söderlund

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 DISC 4CC 命令重置连接:

    只需确保提供 DISCDelay 值> 0、以便端口将重新开启。  

    谢谢!

    Chris