请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5050-1
工具与软件:
大家好!
我正在开发用于24V PSU 的基于 LM5050-1的 ORing 器件。 在中、我将用于指示目的的 LED 放置在每个输入中、如随附的原理图(D3和 D4)所示。 在这里、如果我断开任何输入 PSU、相应的 LED 仍会亮起、但强度较低。
是否有漏电流流经 LM5050-1使其发光? 如何防止它?