This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1-Q1:基于 LM5050-1-Q1的 ORing 器件 LED 指示灯问题

Guru**** 2498795 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1468556/lm5050-1-q1-lm5050-1-q1-based-oring-device-led-indicator-issues

器件型号:LM5050-1-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5050-1

工具与软件:

大家好!

我正在开发用于24V PSU 的基于 LM5050-1的 ORing 器件。 在中、我将用于指示目的的 LED 放置在每个输入中、如随附的原理图(D3和 D4)所示。 在这里、如果我断开任何输入 PSU、相应的 LED 仍会亮起、但强度较低。

是否有漏电流流经 LM5050-1使其发光? 如何防止它?